结果:找到"机械加工 机械设计 螺栓设计 垫圈",相关内容1000条
- 初入职场的机械工程师到底该学哪个机械设计软件呢?
- 首先最基本的,手工机械制图是基本功任何的设计都是基于你的思维的创造,软件只是工具,真正主导是你的思维,而手绘制图正式锻炼你思维、空间想象力以及创造力最好的方法。机械设计最重要的是知识和经验,所谓的三维软件什么的都只是工具。你要清楚自己的定位,是机械设计工程师而不是绘图员。在工具选择的角度来讲的话,Solidworks最容易入门,比较适合机械零件设计,钣金的话Proe比较好,模具选UG。CATIA广泛应用于航空、汽车行业,这个软件的曲面功能强大,别的三维一般只做到G1、G2,但CATIA却可轻易做到G3、G4。SOLIDWORKS这个软件常用于机械装备、非标设备、机器人等行业,特点是广泛应用于...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械加工 设计软件 机械设计软件 机械工程师 工程师 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:39:00
- 螺栓连接设计时,到底要不要再加垫圈?
- 在机械设备中,我们经常会看到:有些螺栓连接会用到垫圈,有些螺栓连接确没有用垫圈,有些螺栓连接用的是平垫圈,有些用的是弹簧垫圈,有些用的是弹簧垫圈再加平垫圈。那么,我们在做设计时到底要不要用垫圈呢?好纠结啊!你有没有同样纠结过?螺栓连接--无垫圈:螺栓联接--用平垫圈:螺柱联接--弹簧垫圈防松:垫圈到底起到什么作用呢?01平垫圈在螺栓需要经常拆卸的场合,为了保护被连接件的表面不被划伤,一般需要在螺母或螺栓头位置放置平垫圈,这样就可以防止被连接件表面不被划伤了,特别对于采用精密机加工的表面。在一些摩擦系数要求比较精准的连接处,又没有对摩擦系数进行单独的试验要求,比如风电螺栓连接中,一般采购螺栓、...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 螺栓设计 垫圈 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-10 15:02:00
- 外六角螺栓和内六角螺栓怎么选择?
- 外六角螺栓和内六角螺栓都是大家比较常用的,从外表看两者也有着比较明显的区别。如下图所示。那这两种平时应该怎么选用呢?从成本考虑,内六角螺栓的头部制造成本高于外六角螺栓,据分析同规格外六角螺栓只有内六角螺栓成本的一半左右;如果需要拧紧力矩大(轴向力大),使用外六角螺栓,因为其螺栓头底部的接触面积更大,注意外六角垫圈面系列螺栓承载面比内六角小;当螺栓较长又需要全螺纹时,选择外六角螺栓,因为内六角螺栓很长时很少有全螺纹的;如果需要用在有铰制孔的场合,选用外六角螺栓,因为铰制孔螺栓一般都是外六角的;如希望占用空间小,可沉头(沉入工件中,齐平美观),选用内六角螺栓。综上,优先选择外六角螺栓,必要时选择...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 螺栓 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 10:02:00
- 风扇罩上的开口造型是随便设计的吗?
- 电机风扇罩(当然这里也可以拓展到其它转动风叶的罩壳)上开孔的设计如下图所示,可谓五花八门。实际中大家看到的可能种类更多,那罩壳上面的开孔形状、尺寸是可以随便设计的吗?答案肯定是不可以了,其中最为重要的一点就是要满足安全性要求。毕竟它是用来罩住旋转性的物体(扇叶),开孔的大小要能保证人的手指穿过开孔时不能触及到旋转物体。如我们国家的标准GB/T4942.1旋转电机整体结构的防护等级(等效IEC60034-5)就明确规定了风扇防护罩的金属试指试验的要求。风扇罩安装好之后,用如下图所示的金属试指,以不大于10N的力插入开孔,各个位置应能和旋转部件保持安全距离。即便是家用的电风扇,国家也有类似的规定...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 电机 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 09:59:00
- 【机械设计】轴类零件设计不合理
- 如下图所示,该图为了表达画了一个简单的示意结构,中间是一轴类零件,连接在两个零件的中间。图中的轴类零件设计成两小中间大的形状,这样零件加工时需要二次装夹,加工复杂、尺寸不好保证。可以在不影响功能的情况下设计成一端大一端小的形状,这样的形状加工更简单。当然,并不是所有设计成两端小中间大的轴都不合理,实际上大部分有两个轴承位的结构都有这样的特征。
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 非标机械设计 机械加工 轴类零件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-16 10:41:00
- 【机械加工】螺栓拧紧力矩的简易计算方法
- 手头没有资料可查询时,我应该用多大的扭矩拧紧螺栓,相信是很多人想要了解的,下面和大家介绍一个精度尚可且简便的估算方法。计算公式:T=KxDxP其中:T为拧紧力矩;D为螺纹公称直径;P为预紧力;K为拧紧系数。预紧力计算公式:P=(0.75~0.9)*σs*As;其中前面系数对可拆连接取0.75,不可拆连接取0.9。一般我们取可拆连接。σs为螺栓屈服强度;As为螺栓截面积,粗略计算可取As=πD^2/4。拧紧系数K和很多因素有关,计算起来比较复杂,可参考下表。即便如此记起来也困难,为方便考虑到一般螺栓拧紧面都是机加工面、近无润滑状态,所以我们一般可取0.12~0.15。经过简化后的拧紧力矩计算公...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺栓 机械加工 机械设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:51:00
- 【机械设计】CNC图纸问题|螺牙设计配对不合理案例
- 一、非标螺牙配对不合理案例一问题点螺纹适配,一个拧不到底,一个拧不进去。原因分析非标牙,分两处加工,牙峰角度有偏差,配对不上。案例二问题点需要加工M4*0.5,图纸只标M4,没有螺纹间距说明。原因分析手动标注,遗漏注释牙距。优化建议设计非标牙时建议:同一地方加工方便匹配,或先加工好的样品给到后加工的去匹配。设计间隙,0.02-0.05之间,详细标注公差,牙的深度、斜度。如下图示。要求公牙,母牙严格按图加工。相比,采用第一步会比较可靠与省事。(其中0.02-0.05是考虑加工误差而设计的噢,提醒画3D螺牙而不做标识的人员在原图上放的余量。真正加工出来的末端尺寸有0.01-0.02就可以扭动了。...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺牙 螺纹 机械设计 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-08 16:32:00
- 机械设计中的公差介绍
- 公差,对于许多非专业人士来说,可能是一个相对陌生的概念。然而,它在工业生产和制造领域中却有着至关重要的地位。公差是指产品或零部件在制造过程中,允许实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的变化范围。合理的公差设计可以确保产品的性能和质量,提高生产效率,降低生产成本。本文将探讨公差的基本概念、影响因素、计算方法和应用场景,以及一个具体的案例分析。一、公差的基本定义公差根据其定义可分为公差范围和公差带宽。公差范围是指实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的最大和最小允许偏差。而公差带宽则是指公差带的宽度,即实际尺寸或特性值在标准尺寸或标准特性的上下限之间的变化范围。此外,公差值是用来表示实际尺...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械加工 公差 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 10:02:00
- 各类机加工方式所能达到的精度&粗糙度
- 在日常设计中,关于各类加工方式和不同精度/粗糙度的对应关系,总是不能完全记住。例如一个件要冲压制作,但是不知道能不能达到设计精度。当然,最方便的办法是问供应商,但是问完供应商,也不太清楚供应商是做的精度/粗糙度是超过行业标准还是低于行业标准。所以搜集了资料,加上日常工作经验,整理了下面2个表格,供日常查看。第一个表格是加工方式——尺寸精度的对应表;各类机加工方式所能达到尺寸精度第二个表格是加工方式——粗糙度的对应表各类加工方式所能达到的粗糙度等级这个就没有经济等级,都是可达到的等级。分别列了从Ra0.008-Ra100的表面情况、应用举例和对应的工艺。关注嘉立创CNC公众号,带您了解更多机械...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机加工 机械设计 产品结构设计 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 14:14:00
- “小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?
- 优化设计需要综合地考虑许多要求,一般有:最好工作性能、最低的制造成本、最小尺寸和重量、使用中最可靠性、最低消耗和最少环境污染。那么,如何成为一名优秀的机械设计师?应该储备哪些知识?“小白”入行指南:你离成为一名优秀的机械设计师还有多远?一、如何成为一名优秀的机械设计师?1、熟练翻阅机械设计手册对于标准件以及常用件的一些技术特征要了熟于心。比如要清楚各类轴承,带传动,链传动,齿轮传动,丝杠传动,蜗轮蜗杆等的使用场合,使用方式,以及相关的技术特征。对于具体应用时的选型计算则可对照设计手册的图表和公式进行具体确定。2、知道N家常用件供应商并熟练翻阅其产品样本现在机械设计趋向于模块化,对于机械设备制...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械设计师 小白 机械加工 CNC 钣金 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 09:59:00
返回